欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

  • 2022.08.16 10:27:08
  • 米思米
  • 4351

作为荷载的支撑载荷,需基于允许表面压力的概念计算得出。在轴承表面可支撑的表面压力(以可承载的最大载荷除以投影面积(内径 x 总长度)计算出的值)不超过最大允许表面压力的范围内,可使用无油衬套 。

作为计算案例,如图1所示,对内径为φ50mm、长度为50mm的轴承施加25,000N的轴承载荷时,其表面压力如下所示。

图1.无油衬套的表面压力

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥) 

10N/mm2(=25,000/(50 × 50))

因此,可以使用最大允许表面压力为10N/mm2以上的轴承材料。如果计算出的承载表面压力超过最大允许表面压力,有以下2种解决方法。

①使用具有更高允许表面压力的材料

②增大轴承面积。

增加轴承面积的方法,有改变轴径和轴长两种方法。轴向长度和重量成正比关系,轴径则是其平方与重量成正比关系,在进行决策时必须考虑到这一点。

作为参考,根据最大允许表面压力和最大允许速度选择无油轴承材料的选型参考如图2所示。

图2.根据最大允许表面压力和最大允许速度进行无油衬套选型时的参考值

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算⑥)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板 

关联内容

Ø  无油衬套选型(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套负载载荷计算案例(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的间隙与轴(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套与轴的结构(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  使用无油衬套的机构构造(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套间隙的实现(无油衬套的选型与载荷计算)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities